This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:使用 ENC28J60或类似器件的以太网通信

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/700439/ccs-launchxl-f28379d-ethernet-communication-using-enc28j60-or-similar

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在寻找一个示例代码来连接 LAUNCHXL-F28379D 板上的以太网。  

我有一个具有 SPI 接口的 ENC28J60以太网控制器、您能否与我分享一个使用它的示例代码?

另一方面、您是否知道更好的方法来将以太网连接到我的 F28379D 板?  

提前感谢。

吉列尔莫。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉列尔莫、您好!

    我们没有通过 SPI 配置外部以太网接口的示例。 我相信、C2000Ware 软件包中的现有 SPI 示例可针对此特定 SPI 用例进行扩展。  

    此致、

    Sudharsanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下,您是否知道具有以太网端口的 LaunchPad 板,以便与 LaunchXL-F28379D 板连接?

    我是说、TI 的一款便宜电路板、即将推出可编程示例。

    最终目标是获取 具有以太网连接的 LaunchXL-F28379D 板的一些变量的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吉列尔莫、

    我们没有专门为此目的而设计的任何器件。 有 C2000 F28M36 controlCARD (www.ti.com/.../tmdsdock28m36) 、可通过 SPI 进行连接。 该板上有一个以太网端口。

    此外、您还可以查看 SimpleLink MCU 平台。 这些器件具有本机以太网端口。 各种 LaunchPad 也具有连接器。 我认为您应该能够通过 SPI 或其他模块进行通信、并将 SimpleLink 器件用作 SPI 转以太网桥接器。 以下是您可能能够使用的套件。 www.ti.com/.../msp-exp432e401y

    此致、
    标记