This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:_IQ 与浮点间的关系

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/703399/ccs-_iq-vs-float-point

主题中讨论的其他器件:TMS320F28069MMOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好  

首先、感谢大家的支持

我已经阅读 了 C28x IQ–数学库、但我无法理解的许多内容!

我是这类数据的初学者,所以如果有人能向我解释这些优势以及如何应用它(_IQ)?

谢谢

此致

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    您计划使用哪种器件?

    IQ 是一种在定点器件上模拟浮点的方法。   

    如果您使用的是浮点器件、则无需 IQ 数学库  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    这可能是一个很好的链接、可以从 processors.wiki.ti.com/.../IQMath_fixed_vs_floating.pdf 开始

    然后、我建议您尝试示例、检查它们的输出并查看适合您的精度。 在 IQ/浮点之间进行选择可能比较复杂、具体取决于所需的周期数和精度。
    pdf 涵盖了这些方面的大部分内容。

    -Ritvik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 TMS320F28069M。 我看到许多使用_IQ 的电机软件示例、这就是我对使用它有点困惑的原因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    是的、我们使用 IQ、因为传统上我们还必须支持定点器件 F2802x 和 F2803x。

    如果您正在编写新代码,我不确定了解 IQ 数学对您有多大帮助,除非您已经了解:)

    在 F28069上、IQ 数学不会真正执行、而是会重定向到浮点。 因此、即使在代码中看到 IQ、它也不会对代码产生真正的影响。 它有助于使用它、因为我们可以在定点器件 F2803x 上运行它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我明白了