This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-69M-KIT:InstaSPIN 在目标初始化后失败

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/699619/drv8312-69m-kit-instaspin-fails-after-target-initialization

器件型号:DRV8312-69M-KIT

亲爱的每个人!

我只需购买新的 DRV8312-69M-KIT

今天、我只运行第一个应用、请遵循 InstaSPIN_FOC_F2806xM 的 GUI 快速入门指南

但是、当我完成代码到目标的下载后、几秒钟后、我收到 Error Reading Register PC (Error -1142@0x0)错误

我无法理解 问题所在、因为我只是开始在 TI 学习

请帮助我提供一些建议

谢谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参阅以下先前的文章、以确保仿真器的驱动程序正确、并且目标代码已正确编程到控制器中。 并确保针对此电路板和控制器的目标输出文件(appProgram.out)是正确的。

    e2e.ti.com/.../2395821

    e2e.ti.com/.../600719
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗燕明!

    我再次检查所有内容、并按照您的建议阅读一些讨论、但我无法解决问题

    我可以成功连接到套件并将代码下载到套件。

    我还使用 CCS 加载 appProgram.out。

    当我在 CCS 中单击 Resume 按钮时、 执行的代码也会在几秒钟内停止

    我认为这是个问题、因为我导入了 DRV8312kit_RevD (proj_lab01)的项目示例、 构建并加载到目标是可以的、并且运行时没有错误。

    但是我从网站 www.ti.com/.../motorkitscncd69miso 下载了 InstaSpin 的持续版本

    因此、我不知道到底是什么问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    您能帮我解决这个问题吗?

    我重新安装了 CCS V8.0、controlSUITE 3.4.8、MotorWave 1_01_00_18和 Gui_Composer_InstaSPINS_F2806xM

    当我运行 MotorWave 并单击"Run GUI for InstaSPIN_FOC (为 InstaSPIN_FOC 运行 GUI)"时、GUI Composer 将初始化

    加载程序、连接到目标并下载应用程序

    一切都好

    但是、我用两种方法测试套件、仍然存在一些问题

    不使用 User.h 设置识别电机、然后进入速度控制模式。 电机可以以200、500、1000的速度运行... rpm.Howver、几分钟后、我的图像出现错误

    2.识别电机、识别电机的过程也开始。完成识别电机后、转至速度控制并运行电机。电机运转一圈并得到另一个错误。 此错误有时出现在 Idnified 处理中:

    请帮助我检查我遇到了什么问题。

    也许这个套件有一些问题、它是新的、我刚开始处理它。

    非常感谢大家

    此致!

    Hung Khong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否按照 instaSPIN 实验室指南使用 CCS 运行一些实验项目、如 lab02b、lab05b..、而不使用 GUI? 首先检查电路板。 如果电路板适合使用 CCS 运行实验项目、您可以按照 Motorware 文件夹中的"GUI 快速入门指南"进行操作、如下所示、从 GUI Composer 而不是从 Motorware 运行 GUI。 也许您必须检查 GUI 编写器是否安装正确。

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\guis\hvkits_8312s_8301s\instaspin_foc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是想检查一下您是否有任何更新,我一周没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。 如果没有任何其他问题、我们将关闭此主题。 谢谢