尊敬的香榭丽舍
我问这个问题是因为我的背景是固件/软件设计、硬件设计不好。
instaspin foc&motion 用户指南 提到 正/负电流反馈,它与3.3V -> 10A、0V->10A 有关系,公式为 Vout = 1.65 + 16.5*0.01*I。 我对该电路的理解是、较高的电流将在 ADC 引脚上具有较高的电压(较大的 ADC 结果)、反之亦然。
但该正反馈的以下代码显示 OFFSET 和 CURRENT_SF 为负。 这意味着 pAdcData->I.的值在电流为10A 时为负、所以我对此感到困惑、您能帮助提供更详细的解释吗?