This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8301-69M-KIT:CCS/DRV8301-69M 套件 lab 10e 电机运行启动延迟

Guru**** 2805225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/703319/ccs-drv8301-69m-kit-ccs-drv8301-69m-kit-lab-10e-starting-delay-on-motor-run

器件型号:DRV8301-69M-KIT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用实验10e 飞行启动、但实验以3-4秒的延迟开始、我不知道导致延迟的原因。

-RsRecalc 被禁用。

这种延迟是我可以关闭的、还是实验的工作方式使我无法阻止?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能澄清一下实验从延迟开始意味着什么? 您是否有一些例程设置为自动设置全局标志以启用系统? 您是否以某种方式修改了代码、以便在复位时移至后台循环? 是否也禁用了偏移计算?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、如果对此主题没有其他问题、我现在将关闭它

    肖恩