This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:如何将 C2000-GANG 编程器频率设置为60MHz 或更高

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/702395/c2000-gang-how-to-set-the-c2000-gang-programmer-frequency-to-60mhz-or-more

器件型号:C2000-GANG
主题中讨论的其他器件: TMS320F2811

您好!

正如标题所述、如何将 C2000-GANG 编程器频率设置为60MHz 或更高?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    七、

    您使用的是哪种器件?

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、七、

    MCU 频率由软件自动设置在10MHz 和 MCU 支持的最大频率之间。 通常、我们不会将频率设置为高于50MHz、即使 MCU 可以在100MHz 以上运行、因为将 MCU 设置为更高的频率并不意味着编程或读取 速度更快。 速度受限于与所用 MCU 相关的编程技术规范(请见数据表)、读取速度受 JTAG 通信速度的限制。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Gregory Czajkowski
    Elprotronic Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    现在我使用 C2000-GANG 对 TMS320F2811进行编程、我想开发自己的程序接口。但我没有找到如何在 C2000-GANG.h 中设置频率 如果使用 TI 提供的 C2000-GANG 编程器、如何将频率设置为50MHz 或更高?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用于对 MCU 进行编程的 SYS 频率由 C2000-GANG 设置。 对于 F28011、C2000-GANG 需要知道 连接到 MCU 的外部振荡器、频率或晶体频率。 根据 C2000-GANG 中 OSC 域中输入的信息、编程器正在选择所需的 PLL 乘法。 计算和设置的频率由 C2000-GANG 测量。 如果测得的频率超出预期频率超过+/-5%、则编程过程将终止。

    此致、
    Gregory Czajkowski
    Elprotronic Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如何设置 C2000-GANG 编程器 和 MCU 外部振荡器所需的 SYS 频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在实际情况下为 MCU 提供外部时钟、则必须在 C2000-GANG 编程器的 OSC 字段中提供与 MCU 完全相同的 OSC 频率。 如果外部时钟为8 MHz、则必须输入8 MHz。 我们的软件根据提供的 OSC 值设置 PLL 值。 如果最终测量的频率与输入 OSC 字段的频率不同(公差/- 5%)、则编程程序将终止。

    此致、
    Gregory Czajkowski
    Elprotronic Inc.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoyikii、

    我可以关闭此主题吗? 或者您还有其他相关问题吗?

    谢谢、此致、
    Vamsi