This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:ADC 校准和总体未调整误差

Guru**** 2585645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/703822/tms320f28035-adc-calibration-and-total-unadjusted-error

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:REF5030

您好!
客户对此主题有一些疑问:
-为什么通道间误差不相关?
- 校准增益误差:为什么 为源误差添加 NL +/-4 LSB? REF5030的2.1LSB 应该足够了。
- 校准增益误差:为什么需要电阻分压器? REF 电压是否可以直接用于 ADC 通道?

此致、Holger

e2e.ti.com/.../C2000_5F00_Piccolo_5F00_ADC_5F00_calibration_5F00_WithNotes.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="HS WG-FAE "]为什么通道间错误不相关?

    每个通道都将位于 ADC 的 TUE 范围内。  通道间误差不会导致 TUE;它仅描述了在 TUE 范围内各通道间应预期的变化量。

    [引用 USER="HS WG-FAE ]'校准增益误差:为什么 为源误差添加 NL +/-4 LSB? REF5030的2.1LSB 应该足够了。[/引用]

    /-4 LSB INL 来自 ADC 本身内组件值的不匹配、因此它将独立于外部 REF5030。

    [引用 USER="HS WG-FAE ]'校准增益误差:为什么需要电阻分压器? REF 电压是否可以直接用于 ADC 通道?[/quot]

    直接采样 REF (当驱动 VREFHI 时)将不允许检测正增益误差(当 ADC 转换高于理想值时)、因为转换将在满量程4095上饱和。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    还有一些问题:
    -最后一个线程中的第二个表显示了 F28034的校准值。 F2807x 和 F28004x 的列仍显示为未校准。 然后、例如、基准 GE 也应为+/- 0 LSB。
    - F28034:当执行定期偏移和增益校准时、生产校准没有意义。 对吧?
    - F28004x:生产校准将消除电阻器和基准误差。 然后、客户会取消定期校准。 这有道理吗? (当然不会消除温度)。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="HS WG-FAE ]]最后一个线程中的第二个表显示了 F28034的校准值。 F2807x 和 F28004x 的列仍显示为未校准。 然后、例如、基准 GE 也应为+/- 0 LSB。

    是的。  旧线程侧重于 F2803x、因此假设只有 F2803x 被修整。  比较表中还有一条次要消息、即 F2803x 系统内校准的总 TUE 改进要远大于 F2807x 或 F28004x 系统内校准可能获得的改进。

    [引用 USER="HS WG-FAE ]F28034:定期校准偏移和增益时、生产校准没有意义。 对吗?[/报价]

    正确、系统内校准将取代生产校准、尽管生产校准可用作总故障检测的参考。  例如、如果系统内校准与生产校准的差异大于 X %、则可能是出现了问题。

    [引用 USER="HS WG-FAE ]F28004x:生产校准可以消除电阻器和基准误差。 然后、客户会取消定期校准。 这有道理吗? (当然不会消除温度)。[/引述]

    我不确定我是否关注您的问题。  您是否意味着生产校准将更加精确、因为电阻器和参考值可由校准后的工作台仪器直接测量?

    我认为、在生产中收集准确的测量值并将这些值存储到闪存中将是有益的、这样系统内校准就能够了解电阻器和基准的实际值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在有关 F28004x 的第三个问题中、客户只想执行生产校准、并定期放弃校准。 通过生产校准、它们可以检测电阻器和电压基准容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这对于为 F28004x 进行生产校准很有意义。 定期校准所需的工作量可能不值得。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger、

    自您上次更新以来已有一个多星期。 我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案并回复此主题。 如果此主题已锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。

    Tommy