This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:IBIS 模型与数据手册电气特性

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/675598/tms320f280049-ibis-model-vs-data-manual-electrical-characteristics

器件型号:TMS320F280049

在《F280049数据手册电气特性》中、对于 IOH=-100uA 的测试条件、VOH 参数显示 VDDIO-0.2V 的最小值。

使用 IBIS 模型时、这似乎不匹配(显示 VDDIO-0.34V 附近)。  

请确认哪一项是正确的、即输出电流为100uA 的最小高电平电压。

是否有人可以验证 IBIS 模型中的 IV 曲线数据(参考 BCF3385D_DRIVER_3P3)?

谢谢、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    我们已就您的问题与 IBIS 团队联系、并正在等待回复。 我会在他们回复后立即通知您。

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    我们的 IBIS 团队已确认此文件存在问题。 他们正在处理修复程序、我将向您提供修复程序的时间表。

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    只是 IBIS 文件的更新-我们希望在5月20日前获得更新文件、并会随时向您发布

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    当进一步调试时、 我们实际上看不到 IBIS 的任何问题。  我们怀疑问题是由于测量造成的。 随附详细信息。

    e2e.ti.com/.../3666.IBIS_5F00_IOH_5F00_Debug.zip

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的更新。  我假设操作是更新数据手册(即 IBIS 是正确的、但与数据手册不同)?

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    是的、我们接下来将查看数据手册、我会随时向您发布

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我们相信 IBIS 模型和数据表彼此一致。  仿真中的 VDDIO 为2.97V、在100uA 负载下可产生2.9613V 输出。  8.7mV 压降完全符合数据表中的 VDDIO -0.2V 规格。

    Tommy