This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/INSTASPINUNIVERSALGUI:TMS320F2806

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/700262/ccs-instaspinuniversalgui-tms320f2806

器件型号:INSTASPINUNIVERSALGUI
主题中讨论的其他器件:controlSUITEMOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、


我为我的新 BLDC 控制驱动开发购买了新的 Instaspin 解决方案高压套件。

我获得了具有 F2806x 控制卡的 Instaspin 解决方案套件、现在我想将此套件与 HVMTRPFCKIT-BLDC-GUI (位于 TI 文件夹 C 驱动器中的 controlSUITE 文件夹内)连接起来。

我的 PC 中已经安装了 controlSUITE。

当我尝试使用以上 GUI 连接套件时、图片中显示错误。

我对这很陌生。

USB 电缆已连接、PC 中检测到 COM 端口。

在控制中、绿色和红色 LED 持续亮起、而不闪烁。

帮助我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么 controlCARD? F28069或 F28069M? 此 GUI 不支持 F28069M controlCARD、最好将其与 MotorWare 项目和 GUI 配合使用。

    您可以参阅"高压数字电机控制套件(R1.1)快速入门指南"、需要先将目标文件加载到控制器中、并设置相关开关、以便通过 USB 启用板载 SCI 到 PC、并启用从闪存引导的代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、


     您能告诉目标文件的位置吗? 以及如何加载?

    我使用的是 F28069M controlCARD。

    我正在使用 Motorware 中的 GUI 编写器、尝试从 PC 连接目标时会显示错误。 下面附加的错误屏幕

    此致、

    Yuvaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您安装了"GUI 快速入门指南"、请参阅 MotorWare 文件夹中的以下内容吗? 有关如何生成.out 文件和使用 InstaSPIN 通用代码的详细说明。

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\GUis\universal