This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:28379 USB 通信

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/674464/ccs-tms320f28379d-28379-usb-communication

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬 的工程师:

    我有 TI 的28379D 开发套件。  现在、我 要测试 USB 通信。  我已 将"USB_dev_bulk"下载 到套件(  controlsuit 提供的 USB_dev_bulk)。 USB 驱动程序正常。

接下来,要 实现日期 传输接收 ,请告诉我如何操作。  

    您是否有 Upper 计算机软件?

   我的系统是 WIN7 64位。  

    请思考您的问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    示例文件中给出了如何运行 USB_DEV_BULK 的流程。 我希望您提到它。

    我正在尝试了解您所指的上部计算机软件。 您能否检查将用于运行示例的 Visual Studio 项目。

    您能不能使用 C2000Ware 作为示例。


    谢谢、此致
    Harshmeet Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此问题是否得到解决。

    如果我能提供更多帮助、请告诉我。

    谢谢、此致
    Harshmeet Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我在控制套件中找到了一个上部计算机的软件、并实现了日期传输-接收。请相信您!