This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何生成频率与计算值成正比的 k 时钟

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/672655/tms320f28379d-how-to-generate-a-k-clock-whose-frequency-is-proportional-to-a-calculated-value

器件型号:TMS320F28379D

在应用中、我需要生成一 个 k 时钟(也称为 k 触发器)输出、其 频率与 DSP 计算出的值成正比。 它不同于脉宽调制 PWM。 f28379D 中是否有任何硬件源可用于轻松生成此类时钟或触发器信号。   

 如果您能提供任何建议和帮助、我会给您合适的选择!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么意见?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hai Xuan、

    此器件本身可能不支持此功能。 您是否可以提供任何波形样本、以便我们了解如何使用我们的器件实现该功能?

    您能告诉我们您的应用的更多信息吗? 我们想了解您如何使用 k 时钟来评估如何将其添加到未来的器件中。

    此致、
    Kris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hai Xuan、

    PWM 模块就是您想要的。 此模块可让您配置的不仅仅是占空比。

    在最基本的层面上、您可以通过调整 EPWM 时基周期持续时间来调制频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hai Xuan、
    您能回答 Kris 吗? 如果您已经污染了解决方案、请关闭此螺纹。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hai Xuan、
    我假设您找到了一条出路、并关闭了该线程。