主题中讨论的其他器件:C2000WARE、
您好!
目前我正在处理28377d。 我的问题是我正在使用16位 ADC 来收集 I 和 Q 样本、并为其执行 FFT。(定制板)我能够收集 ADC 数据、即512 个样本(256个 I 样本和256个 Q 样本)。这是通过 DMA 实现的。 将样本收集到 DMA 缓冲区后、当我尝试分配到 FFT 缓冲区数据时、数据不会更新、并且缓冲区中显示的每一个(0.0所有样本)。数据不会更新到 FFT 缓冲区。请解决我的问题。
1.it 是256点 FFT
将2.256 I 和256 Q 收集到512 FFT 缓冲器中
环路时间为500微秒、其中第一个400微秒用于通过 DMA 收集 ADC。
4.Finally FFT output buffer all showing +INF、+INF、+INF、+INF…… 就像这样。
基本数据不会更新到 FFT 输入缓冲器中。
谢谢、此致、
Bharadwaj V