This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:AFCI

Guru**** 2753545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/701696/tms320f28062-afci

器件型号:TMS320F28062

 当前产品当时使用的是用于 AFCI 的 TI F28062解决方案。 在最近进行测试时、发现电弧故障采样的谐波频带与之前的测试大相径庭、无法有效识别。


    在回答这一问题时,我想与你协商


        您之前在 C2000 EVK 中针对 AFCI 测试了哪些信号频带的直流电弧?


        2.您的软件中使用了什么算法来识别电弧。 我们的软件工程师离开了、我找不到他留下的 C2000的源代码。 您能不能帮助提供一个供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piero、

    我们正在尝试确定此线程的路由位置。 感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piero、

    感谢您在 e2e 论坛上发帖、回答您的第一个问题:

    该器件的用户指南中包含这些信息、更具体地说、"由于这些原因、选择40kHz 至100kHz 频率带内的噪声进行电弧检测。" 这也显示在白皮书 SPRY209中:

    在太阳能应用中实施电弧检测-德州仪器(TI)

    PDFTexas Instruments›spry209›spry209

    我目前正在调查您第二个问题的答案、并将在我找到答案时更新该帖子。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Piero,í a

    对于源代码,您可以在 TI 网站上找到它。  

    www.ti.com/.../snoc017

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     检测到的电弧 频带  可能设计错误、它不是检测到的电弧本身的频率、而是点燃电弧的频率、并且添加了大量滤波器。 我想知道电弧频率(ti 用于检测)是多少。 以确定是否取消了某些滤波器。 它是40-100kHz 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piero、

    我认为它是文档中指定的40-100kHz 范围。

    此致、
    Matt