This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:USB CDC 驱动程序安装和定制器件名称

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/698043/tms320f28377s-usb-cdc-driver-install-and-customized-device-name

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、e2e、

我们的客户正在使用 F28377S USB CDC 功能、他们在将 USB 端口连接到 Windows 10 PC 时发现、Windows OS 将自动安装驱动程序、驱动程序名称来自 TI、称为"TivaWare USB Serial Port"。

对于客户应用程序、他们不希望 Windows 10自动安装驱动程序、他们希望构建驱动程序安装软件、终端客户可以手动安装驱动程序、是否可以禁止 Windows 这样做?

他们还想在窗口中自定义 USB 驱动程序名称、是否可以直接修改 usb_dev_cserial.inf、客户是否有任何法律问题?

提前感谢。

[字符串]
MFGNAME ="德州仪器公司"
DiskName ="TivaWare 复合串行器件"
Description_0 ="TivaWare USB Serial Port"
Description_1 ="TivaWare USB Serial Command Port"
服务="TivaWare USB CDC 串行端口"

Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leon、

    我认为这个问题更适合工具论坛和 SDO 组织。

    我认为可以更改名称和描述。 这应该没有任何问题、但请查看工具论坛。

    似乎有一种方法可以阻止自动安装。 您可以进行互联网搜索、以了解如何为您的操作系统提供帮助。

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sal、

    我找不到 C2000的相关工具论坛。

    客户的请求是在 C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_04_00\utilities\windows_drivers 中获取驱动程序的安装程序。

    您知道此问题的联系窗口吗?

    提前感谢。

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leon、

    我不确定您要问什么?

    您是否尝试更改了驱动程序文件中的名称? 更改名称后是否仍能连接到设备?

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、

    更改名称到目前为止有效。

    客户希望获得驱动程序的安装包、如安装 CCS 软件、通常用户使用 InstallShield 软件、是否可以向客户提供此解决方案?

    谢谢。

    Leon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leon、

    您可以自由地向客户提供此类解决方案、其中包括驱动程序。

    此致、
    SAL