请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28075 Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、 C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI 团队:
我想使用 I2C 读取和写入外部 EEPROM、 但我想不使用 FIFO、
因为我需要改写20字节数据和读取20字节数据(一次)、但 TI 示例代码(controlSUITE)使用 FIFO、它限制16位(一次)、
请帮助检查如何初始化固件或提供示例代码。
(例如:等待20字节数据、在没有 FIFO 功能的情况下读取20字节数据。)
我控制的示例代码位置:
C:\ti\controlSUITE\device_support\F2807x\V210\F2807x_examples_CPU1\i2c_EEPROM\cpu01