This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:TMDXIDDK379D 逆变器负载电流

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/669727/tmdxiddk379d-tmdxiddk379d-inverter-load-current

器件型号:TMDXIDDK379D

有没有人可以告诉我 IDDK TMDXIDDK379D 可以承受的最大逆变器负载电流是多少?

我发现这个 IDDK 的最大直流总线电压高达400V、但我找不到这个电路板能承受的确切最大负载电流。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是8A、是默认过流保护限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、当负载电流为8A 时、TMDXIDDK379D 的直流总线电压是多少?
    TMDXIDDK379D 可提供的最大直流总线电压是多少?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论直流总线电压如何、过流保护都将生效。 当感测到的电流为8A 时、它将禁用。 IDDK 上的最大直流电压为350V、标称值为300V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    李丽、

    如果您的问题得到了解答、您可以单击 Resolved (已解决)并关闭它吗?