This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28069:CLA C 编译器能否与 CLA 汇编语言一同用于两个不同的任务?

Guru**** 2607465 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/676571/compiler-tms320f28069-can-cla-c-compiler-be-used-with-cla-assembly-in-two-different-tasks

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在使用 Piccolo TMS320F28069处理器、 我计划为此执行几项任务。 我想知道我是否可以将 CLA 汇编语言用于任务1、然后切换到任务2、即 CLA C 代码。 我可以使它正常工作吗? 有人能用一些很好的例子来指我吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajesh、

    这正是 F28069技术讲座中所做的。 请在以下位置查找研讨会:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops

    请参阅实验10练习。 在这里、您可以找到在 C 语言和汇编语言中实现的任务。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajesh、

    我们上次听说过您、已经有一段时间了。 因此、我们假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案或回复此主题。 如果此主题被锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。 谢谢你。

    - Ken