This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:相位电压偏置校准

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/703572/tms320f28027f-phase-voltage-bias-calibration

器件型号:TMS320F28027F

尊敬的香榭丽舍

Instaspin _focus 说电压偏置与 VBUS 值相关、但 VBUS 在实际应用中不恒定、我的意思是在电机运行时更改 VBUS、在这种情况下如何处理电压偏置?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    克拉克变换将消除直流总线振动、电压偏置是一个恒定值、仅用于三相电压测量之间的误差。 当 PWM 占空比为50%时、三相电压应为 Vdc 的一半。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yanming、

    谢谢。 您能否帮助我了解如何通过 Clark 变换消除直流总线振动?

    电压偏置仅在电机旋转之前进行校准、其值是当时 VDC 的一半。 但在电机运行期间、VDC 会发生变化、有时我的应用中的 VDC 范围为280V 至380V、因此我的问题是如何处理这种情况下的电压偏置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的香榭丽舍

    我是否可以获得有关此帖子的进一步更新? 谢谢。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    校准了每个相位之间的偏移后、每个相位上的 dc_bus 变化是相同的、因此如果您没有更改示例代码、则无需对直流总线电压变化执行任何操作。