尊敬的 TI 论坛:
我有四个 LAUNCHXL-F28027F 设置。 它们通过 SPI 总线以菊花链形式连接。 我还使用主控制器的 SYNCO 来同步其他3个 PWM。 每个微控制器为半桥生成 PWM 信号。 主微控制器正在控制设置、因此需要其他模块的信息并为所有其他模块发送参考占空比。 下图显示了设置。
红色圆圈显示了我连接到栅极驱动器的位置。 橙色圆圈表示到 SPI 端口的连接。 黑色圆圈表示所有4个控制器的接地引脚。
现在、我尝试在 Simulink 中设置 SPI 总线。 它可以处理单个信号、而不会出现任何问题。 但是、只要我想发送一组信息、我就不起作用。 如果我检查示波器上的端口、我会看到从器件选择工作、MOSI 正在发送一些内容。 问题必须是接收块的某个位置。 有人可以帮帮我吗?
您可以在此处看到 Simulink 配置:
发送微控制器
接收微控制器
感谢你的帮助、
此致、
Oliver