主题中讨论的其他部件:DRV8301、 C2000WARE
我已成功地向 DRV8301板添加了 EEPROM、并且可以使用 TMS320F28069M 处理器的 Example_2806xI2C_EEPROM.c 示例代码对 EEPROM 进行写入和读取。 我能够写入1或2个字节、但不能写入更多字节。 这就是问题所在。 我希望能够一次写入最多4个字节。 我在 I2cMsgOut1消息中添加了额外的字节,并将 NumOfBytes 更改为4,和... 没有。 总线发出地址、芯片 ACK、然后在总线上静音。 此外、中断 i2c_int1a_ISR 停止一起关闭。
有什么想法、可能会出什么问题?
谢谢!