This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-KIT:DRV8312-C2-KIT 和 Simulink 示例存在问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/703879/drv8312-c2-kit-issues-with-drv8312-c2-kit-and-simulink-examples

器件型号:DRV8312-C2-KIT

大家好、我已经从这个链接 https://www.mathworks.com/help/supportpkg/texasinstrumentsc2000/examples/permanent-magnet-synchronous-motor-field-oriented-control.html 下载了一个 FOC 示例。 我可以让它正确上传到板上、但它不能正常运行。 首先、电机会振动、我必须转动开关进行复位、让它等待 一分钟、然后它会向我提供一个信号、该信号会使电机旋转、但电机会振动相当多、该信号看起来不像正常的 FOC 信号。 有人有任何经验或建议? 我不知道这是否相关、但我已经让所有 instaspin 实验都用于我的当前设置、因此我认为问题不在于硬件。