This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INSTASPINUNIVERSALGUI:运行通用 GUI 安装.exe

Guru**** 2836020 points

Other Parts Discussed in Thread: INSTASPINUNIVERSALGUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/699008/instaspinuniversalgui-run-of-the-universal-gui-installation-exe

器件型号:INSTASPINUNIVERSALGUI

尊敬的:  

我下载最新版本 的 INSTASPINUNIVERSALGUI”,在运行.exe 文件时,会出现错误消息(下图)。

劳驾?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎是我们不太熟悉的本地权限错误。 您是否能够让这在您的终端上正常工作?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么操作系统? 以及您使用的 GUI Composer Runtime 是什么? 您可以从以下链接下载最新的 GUI Composer v1并重试。 谢谢。
    processors.wiki.ti.com/.../Category:GUI_Composer
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、是的、最后它与本地权限相关。

    穆汉跨区