This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:如何在 lab01b 中更改速度

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/704123/tms320f28027f-how-to-change-the-speed-in-lab01b

器件型号:TMS320F28027F

尊敬的香榭丽舍

Lab01b 项目用于检查硬件完整性、但我想稍微更改一下电机速度、您能告诉我如何设置速度、如下图所示吗?

2.下面的代码是为了获取速度参考,我只搜索整个项目,但找不到 controller_obj->trajHandle_spd->intValue 设置值的位置,您可以在这方面提供帮助吗?

controller_obj->speed_ref_pu = TRAJ_getIntValue (controller_obj->trajHandle_spd);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参考 instaSPIN 实验室用户指南中的实验1b 说明、将"gMotorVars.SpeedRef_krpm"更改为您的目标频率吗? 并为 v/f 曲线设置正确的 USER_MOTOR_FREQ_LOW、USER_MOTOR_FREQ_HIGH、USER_MOTOR_VOLT_MIN 和 USER_MOTOR_VOLT_MAX、以平稳旋转电机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yanming、

    谢谢。 它符合您的建议。

    但是,您能否帮助我了解 controller_obj->trajHandle_SPD->intValue 是如何更新的? 我只需在 CTRL_setParams 函数中找到它设置为0的代码。

    TRAJ_setIntValue (obj->trajHandle_spd、_IQ (0.0));
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    轨迹模块由专用控制器/估算器在内部处理。 大多数设置的函数调用不是公开的

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean、

    复制它。 感谢您提供此信息。