This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28069M:将 SCI 重定向至 STDIN

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/702261/compiler-tms320f28069m-redirect-sci-to-stdin

器件型号:TMS320F28069M

工具/软件:TI C/C++编译器

我进行了大量搜索、找到了将 STDOUT 重新映射到 UART 的解决方案、但以类似的方式修改代码以尝试适应 STDIN 未成功。 我正在使用 Example_2806xLaunchPadDemo (sci_io.h、sci_io.c)中的低级驱动程序函数、它适用于使用 printf ()。 如何添加使用 scanf()获取输入的功能?

这是添加器件的代码。 这些函数在 sci_io.c 文件中定义。

e2e.ti.com/.../sci_5F00_io.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在430oh.com 上找到了此参考

    forum.43oh.com/.../

    原始海报从未回复。 如果您让它工作、也许您可以在这里发帖!

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在搜索中遇到了该网站。 遗憾的是、我对建议的方法没有成功。 我决定走另一条路线来处理我的 I/O 我想进行快速测试、但最终遇到的问题比我认为的更麻烦。

    不过、我想知道是否有人能让它工作!