主题中讨论的其他器件: controlSUITE、 TMS320F28379D、 TLK110
工具/软件:Code Composer Studio
当我调试 TMDSECATCNCD379D 时,会遇到3个问题,如下所示:
1、TMDSETHERCATCNCD379D 项目选择选项2、即_F2837xD_CCARD_EFMIF_RAM。 然后构建项目,按 RUN->LOAD PROGRAM 并运行 PROJECT。
在 TwinCAT3.1中扫描了 Box1。当设置高级设置以写入 EEPROM 时、它始终提示没有响应、并且无法显示与所示图相同的内容。 我出了什么问题?
2. 我想选择项目选项1 FLASH 或2 RAM ASYN16。但出现了另一个问题。 当我按下 DUBUG 按钮时、Windows 窗体会显示一个会话"加载程序错误"。
当然、CCS 会在"Problem"窗口下发出另外3条警告。 我不知道如何解决它。
我的 CCS 版本:8.0.0.00016。
spruig9的3、、Page20显示程序 EEPROM 需要选择 ESI、这意味着选择 TMDSECATCNCD379D EtherCAT 从站(ASYNC16).xml。
SPRUIF9 P19 No. 3显示了写入 EEPROM、然后选择 PDI_TEST_APP_EMIF.bin。
那么、哪一个写入 EEPROM 是正确的?