This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:CCS/TMS320F28377S

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/676085/ccs-tms320f28377s-ccs-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE-DIGITALPOWER-SDKC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

如何实现 PR 控制器。 TI 提供的任何参考。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在论坛中找到了几个相关主题:

    e2e.ti.com/.../451917

    e2e.ti.com/.../1676359

    这可能对您有所帮助。

    此致、
    Sudharsanan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、我们使用 PR 控制器实现了完整的示例

    www.ti.com/.../TIDM-HV-1PH-DCAC

    可通过 controlSUITE 和 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 获取软件

    我会推荐 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK、因为它将是面向数字电源应用的平台

    www.ti.com/.../C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

    导入逆变器项目、请参阅指向的第一页上的 UG。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我安装了 SDK、但无法找到 PR 控制器。 请提供路径。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转到

    C:\ti\c2000Ware_DigitalPower_SDK_1_00_01_00\solutions\TIDM_hv_1ph_dcac\source\connectedinflcr\source

    初始化:行~348

    KPI_1H=KPI_1H;
    ki_1h=ki_1h;
    wrcI_1H= WRCI_1H;
    WOI_1H=2.0*PI*AC_FREQ;
    computeDF22_PRcontrollerCoeff (&gi_pr1、KPI_1H、Ki_1H、WOI_1H、ISR_CONTROL_FREQUENCY、wrcI_1H);

    对于 ISR 中的用法:~第650行

    GI_OUT= DCL_runDF22_C1 (&gi_pr1、VOLTGE_ERROR)
    + DCL_runDF22_C1 (&gi_R3、VOLTGE_ERROR)
    + DCL_runDF22_C1 (&gi_R5、VOLTGE_ERROR)
    + DCL_runDF22_C1 (&gi_r7、VOLTGE_ERROR)
    + DCL_runDF22_C1 (&gi_R9、VOLTGE_ERROR)
    + DCL_runDF22_C1 (π μ V、VOLTGE_ERROR);

    您可以通过数字电源 SDK ->开发套件-> HV 逆变器->并网逆变器导入此项目

    看看 CCS 中的代码、这将更加便于导航。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

     我想像您提到的那样导入项目。 是通过打开 CCS、文件-导入。

    我无法在以下路径中找到开发套件:

    Digital Power SDK ->开发套件-> HV 逆变器->并网逆变器

    请提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 controlSUITE 中找到了它。 就是那个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在寻找类似于 DMC 数学运算中 PI 的解释方式的东西。
    难以从代码中理解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、

    是的、它也在 controlSUITE 中发布。 我指向了 SDK、因为这是该软件的最新版本、也是我们将维护的版本。

    我们不支持将 PR 作为库模块、因为我们不需要这样做、因此我们不会创建文档、因为您在 DMC 数学运算中提到了该文档。  

    如您所见、PR 控制器映射到2p2z 结构。 我没有你想要的一切。 但作为工程师、我们经常遇到这种情况。

    为了说明 PR 控制器如何离散化、我可以向您提供随附的文档。   e2e.ti.com/.../PRController.pdf

     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WRC 是阻尼频带、而 WO1是所需的谐振极点。


    Shyam
    ----
    在 PRController.pdf 中、您提到了不带阻尼的 PR 控制器、还给出了其离散版本。

    我看到谐振频率下的增益非常高、这是我想要的。 我想在我的代码中使用相应的差分方程。

    此外、

    只需阐明 WRC 是所需的谐振频率位置、而 WO1是校正的谐振频率位置。

    谢谢