This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2801:闪存擦除期间出错

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/703796/tms320f2801-error-during-flash-erase

器件型号:TMS320F2801

您好!

自大约 我们有2个月的问题、我们无法再对我们的产品进行编程。 设置无变化。 我们甚至更换了编程器、但仍然存在相同的问题。

为了对器件进行编程、我们使用 Signum JTAGjet-C2000F-ISO 编程器、而用于编程的软件是"TMS320C28xx 片上闪存编程器"。 我们尝试用另一个编程器替换编程器、因为控制器位于医疗设备中、我们尝试避免更改编程顺序。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christian、

    您收到了什么错误消息? 您是否尝试使用 CCS 闪存插件进行编程?

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经听过你的声音了一段时间吗? 此问题是否已解决? 我可以关闭此主题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    很抱歉耽误你的时间。 最后发现了程序员 EXE 文件损坏的主要问题(如果原因是 Windows 更新,我们不会很确定)。 从另一个安装复制后,它可以正常工作。
    很抱歉,我很绝望。 无论如何感谢您的帮助。

    Christian