主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S、 C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我正在使用 Launchxl 28377。 我阅读了有关 tms320f28377s 的 TRM 和 launchxl8377s 的用户指南、并了解了所有引导模式配置类型及其设置。 但我实际上找不到我的问题的答案。 在 TRM 中、默认情况下有4种不同的引导模式。 您可以设置 GPIO 72-84引脚、并且可以引导所选的引脚。 在获取/闪存模式下,您可以通过一些寄存器设置使用其他引导模式(SPI、I2C、CAN),对吧?
但我的问题是,我是否可以像默认那样使用其他引导模式(SPI、I2C、CAN)? 换句话说、当我将 GPIO72-84引脚设置为0-1值时、引导模式将是 SCI 引导模式。 但我想这样做,当我用0-1值设置 GPIO72-84引脚时,引导模式应该是 CAN 模式或其他模式。 我可以这么做吗?
此致、
ADEM。