This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:用于 ADC MUX 的 IEC60730表 H.1 (但 ADC 已占用)

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/670498/tms320f28377d-iec60730-table-h-1-for-adc-mux-but-the-adc-is-occupied

器件型号:TMS320F28377D

您好!

此主题来自 :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/668112

遗憾的是、所有 ADC 输入都被占用。 n‘t、它们无法分配内部 ADC 输入以进行复制。
在这种限制下、是否可以提供建议? 我的想法是、将更多 ADC 用于诊断。

我的客户问题包括:
问题1. 我们认为 ADC 多路复用器地址信号的数量为4。 正确吗?
问题2. 您是否有针对我的客户情况的可执行建议? 我将 按 如下方式解释我的客户情况:

[客户情况]
所有 ADC 输入都被占用、因此他们希望对所有 ADC 多路复用器输入进行诊断。
‘d“不可知性”一词是指 IEC60730表 H.1 -- 7.2.2模拟多路复用器-- B 类错误寻址--合理性检查。
他们读取的要求是、在多路复用器故障下、检测到故障并保持安全性。
假设多路复用器地址线的数量为4、它们希望检测单个线路故障(固定为高电平或低电平)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们对这些限制感到抱歉。
    我们将等待回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、您好!

    ADC 多路复用器只是整个 ADC 模块的一个组件。 其他 ADC 模块子部件包括 S/H、ADC 转换器、配置/结果寄存器、参考电压、仲裁和控制、 IO 焊盘等、这也会导致 ADC 转换的故障率。 为了安全/涵盖输入信号到结果寄存器的整个转换,我们建议‘硬件冗余’作为安全机制,其中信号输入由2个单独的 ADC 进行冗余转换,然后通过内部或外部输入连接对结果进行比较。 这将检测两种类型的故障、即永久性(例如卡在 AT 中)和瞬态(例如控制寄存器中的 SER 位翻转)错误。 在应用程序运行期间,定期模式测试模块可能无法脱机,‘硬件冗余’将用于持续在线诊断以检测故障(必要且足够)。

    为了使用测试模式测试整个链的功能、比如说、只有在启动时才会检测到潜在(永久)故障、需要控制输入。 目前、只有四个 ADC 的选定输入可使用 DACOUT 从 MCU 控制、要测试所有多路复用器组合、需要控制从外部到 MCU 的输入 IO 焊盘。

    除了硬件冗余、我们在下面提供了用于检测 ADC 模块故障的建议安全机制、并在安全手册中进行了介绍。

     ADC3 - ADC 信息冗余技术

    -         输入信号之间的相关性可用于检查完整性(例如、如果使用 ADC 测量三相电压 V1、V2、V3、 功能 V1 + V2 + V3 = 0可用于提供针对输入信号完整性和 ADC 转换的诊断覆盖)。

    ADC8 - ADC 输入信号完整性检查

    -         使用内置硬件机制检查输入信号的合理性

    ADC4 - ADC 的开路/短路检测电路

    -         检测 ADC 输入通道中的故障。

    ADC6 -静态配置寄存器的定期软件读回

    -         可以检测到 CHSEL、ACQPS 寄存器等故障

    ADC7 -通过改变采集窗口进行 ADC 信号质量检查

    -         采样电容器允许充电的时间变化

    此致、

    -Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    我正在与客户交谈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki、您好!

    问题是否已解决? 如果是、您能否单击 Resolved (已解析)并关闭此主题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramesh、
    是的。 感谢您提供实用建议。 很抱歉我的关闭延迟了。