This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28335:TMDSDOCK28335

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/671121/tmdsdock28335-tmdsdock28335

器件型号:TMDSDOCK28335

您好!


我为 F28335 DSP 配置了 ePWM,以控制5个五级单相逆变器。 我已经阅读了论坛上的所有评论,但不幸的是,我找不到一个明确的例子。 请给出能够生成5级 PWM 输出信号的 ePWM 配置的建议或示例。

非常感谢

法杜尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    法杜尔

    我们没有五级单相逆变器示例。

    如果您在想要实现的 PWM 波形上有一些时序图等。 然后 、我们可以建议最接近的示例、或提供有关如何实现的建议。

    此致

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在寻找如何为 F28335配置 ePWM 的解决方案、以便生成多级信号来控制五级逆变器。
    谢谢
    法杜尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    法杜尔

    正如我提到过的、如果您可以为5级提供一些所需的 PWM 模式、我们可以指导您如何在 F28335上实现它。

    我们还提供了三级 PWM 应用手册

    www.ti.com/.../sprabs6.pdf

    这可能是一个良好的起点
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我可以私下向您发送我的5级仿真吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    法杜尔

    我无法就无法在论坛上发布的内容提供帮助。

    我将继续并关闭该线程。

    此致
    Manish Bhardwaj