请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 你好、冠军、
我的客户发现他们使用 F28377D CPU1/2擦除下载程序将引导加载程序下载到闪存中需要对密码进行解码、然后可以执行、他们的引导加载程序代码位于 FLASHA DE LSRAM 中、所有这些都是安全 RAM。 他们在 TMX 版本中发现、不需要密码即可实现。 它们将 D0、D1、LASSRAM 分配给 zone1。 TMX 1中的相同代码正常、但在 TMS 芯片中、如果不锁定密码、引导加载程序代码将无法操作闪存。
您知道我们在 TMS 版本1中更改了此函数吗? 在 TRM 中、安全内存可以操作安全内存、但不能解锁。
谢谢!
BR
Joe