This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335的辐射敏感性

Guru**** 2602865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/673179/tms320f28335-radiation-susceptibility-of-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

您是否有 TMS320F28335PGFA 的空间辐射数据?

如果没有、您能否提供裸片面积? 这将用于预测

是否容易受到辐射影响。


谢谢、

Carolyn Sleeper

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carolyn:

    您是否观看过这些相关视频?

    training.ti.com/radiation-hardness-assurance-rha-process-ti-space-products
    training.ti.com/space-High-Reliability-learning-center

    此致、
    Hossein 先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carolyn、
    我是高可靠性团队的成员。 我们提供各种高可靠性器件、包括航天级器件。
    我们特别没有关于此处理器的任何辐射性能(TID、SEL 或 SEE)数据。
    第三方可能已评估了该器件或同一系列中的器件的辐射性能。 请参阅 www.ti.com/.../space.html
    页面底部有一些链接可能会有所帮助。

    高可靠性团队正在评估 C2000系列中的器件是否是 V 类空间发布的理想候选器件。 我们目前尚未确定或选择要继续使用的器件。 但是、如果您想进一步讨论、请回复、我可以让您与我们的航天营销部门联系、从而可能影响我们的发展方向。

    裸片面积。 此信息被视为 IP、不能公开披露。 如果需要、可以通过 NDA 获取此信息。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carolyn、

    您是否需要更多信息?