This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:F28335可以接收功能

Guru**** 2602035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/672816/tms320f28335-f28335-can-receive-ability

器件型号:TMS320F28335

您好:

F28335 eCANA  只能以  1000f/s 和500Kbps 的速率接收 CAN 帧    。 但 CAN 总线可以 以4000f/s 的速度发送数据包 、那么28335的 CAN 接收能力如何。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很遗憾你的问题不清楚。 请明确说明您的要求。

     

    请参阅 SLLA270、特别是第4.1节。 还有另一个 app.note SPRAC35、它有助于计算位速率+总线长度权衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    问题是否已解决? 如果是、请关闭螺纹。