This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSRSLVR:SPI 接口跳线设置

Guru**** 2616135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/672723/tmdsrslvr-spi-interface-jumper-setting

器件型号:TMDSRSLVR

您好!  

我将 TMDSRSLVR 套件与 F28335控制卡配合使用、我想与其他电路板进行 SPI 通信。  

我在控制卡 F28335上设置以下模式。

SW1-OFF、SW2-ON。

现在套件本身、我已经连接了 USB 进行代码上传、电源和 SW1-ON。 只有一个跳线被放置、即 J9。

此外、我还将旋转变压器套件的 J11 SPI 接口的1、3、5、7、11引脚连接到另一电路板的 SPI、其中包括 Sten、SCLK、SIMO、SOMI 和 GND RESP。

我正在通过 SPI 从套件向其他 TI 电路板发送整数数据、幸运的是、我没有从作为从器件保存的另一个 SPI 接收任何数据。

如果跳线设置缺失、是否有人可以确认跳线设置、因为我找不到任何包含所有这些设置信息的文档。

-Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到跳线设置有什么问题。 如果您需要从 SPI 获取数据、则主器件必须为其提供时钟。 您可能必须重新访问该算法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    问题是否已解决? 如果是,请关闭该帖子。