This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C28346:编译 prj 时、#10264存储器范围重叠错误

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/672957/ccs-tms320c28346-10264-memory-range-overlaps-error-when-compile-prj

器件型号:TMS320C28346

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、整个团队

最近执行了升级工具 CCS3.3 -> CCS7、导入 regacy CCS3.3 prj。

内存段管理器被同样地更改 CCS3.3 prj、但是在编译时发生#10264内存范围重叠错误。

尽管使用了一个 CPU、但我无法理解这些错误。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否检查链接器是否确实仅使用一个链接器命令文件。 调用链接器并将输出转储到控制台上时、您能否发布完整的控制台输出。

    此致、
    Sudharsanan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sung Hee、

    您是否已经解决了这个问题?