This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:适用于 TMDXIDDK379D 的 Proprietery 证书

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/703787/tmdxiddk379d-proprietery-certificate-for-tmdxiddk379d

器件型号:TMDXIDDK379D

我想知道与标题中的项目相关的专有证书。 这是采购流程的一部分。

经销商没有发单、因此我请求 TI 的人员帮助我。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    处理器、
    我很抱歉、但我不知道需要专有证书。 这对我来说是新的。 是否需要导入您所在的国家/地区?

    我将与网上商店的同事核实、因为他们的背景比我的背景还要多 但是,我不能保证他们的反应周期时间。 请耐心等待我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一个问题、教授... 您是否将该软件称为专有软件? 这是我们的代码的许可问题还是任何开放源码性质的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian

    它(专有证书)仅表明产品仅由 TI 制造、而其他 任何人都不制造此类特定产品。 这有助于采购流程、因为它避免了公开招标的需要。 而不是关于许可。

    我希望这一点能更加明确。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    教授、

    我了解到 TI 不会为我们的硬件提供此证书。  虽然我可以向您保证:a) TI 完成了设计;b)我不知道任何第三方可能也决定生产此电路板。  但是、我们提供所有文件来设计和构建该板、不能跟踪其他公司的决策、这些公司会选择为自己从事生产或销售该板的业务。  因此、我们无法保证 TI 是硬件的唯一供应商。   

    同样、据我所知、我们是此硬件的唯一提供商、因此我无法向您或您的采购团队提供有关可能的第二个来源的建议。

    感谢您关注我们的工业驱动电机控制开发套件。  我希望您对他们有很好的体验。  此外、请使用此论坛回答您在开发过程中可能遇到的任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    谢谢您的回复、如果有任何疑问、我会再次回答。  

    此致

    耶瓦南