This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28052F:PMSM 电机速度随线路电压的变化而波动

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, TMS320F28052F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/670532/tms320f28052f-pmsm-motor-speed-fluctuates-with-change-in-line-voltage

器件型号:TMS320F28052F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好,

我正在使用 TMS320F28052F 和 Motorware 版本18。 当我更改输入(线路)电压时、速度会波动、如下所示。 DC 总线补偿被启用。   

我们非常感谢您的任何帮助。

此致、

Vishnu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是 Motorware 中的哪个实验? 开环、闭合电流环路、闭合速度环路? 是使用过调制还是不使用过调制?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回复 Sean。 我使用的是实验10a。 闭合电流和速度环路。 而不会出现过调制。

    此致、
    Vishnu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishnu、

    请提供有关您的设置和测试方法的更多信息。

    正如您所说的 TMS320F28052F、我假设您正在使用定制板、请确保 user.h 中的所有参数都已正确设置。

    lab10a 的设计目的是测试过调制、但您说您没有运行过调制。 您能否验证电压波形以查看它是否在不同总线电压下饱和。

    3.请在不同的总线电压下验证速度环路控制器和电流环路控制器的输出。

    此致、
    韩文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishnu、

    您是否已经找到了解决方案? 让我们知道我们是否可以闭合线程?