This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:ADC 输入外部 RC 滤波器-问题

Guru**** 2602065 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/675377/tms320f28377d-adc-input-external-rc-filter--problem

器件型号:TMS320F28377D
我们在顺序模式下使用 TMS320F28377D 中的内部 ADC、为电力电子应用对50Hz 电流和电压信号进行采样。
ADC 模式-由 EPWM2以15250Hz 的频率触发的顺序、单端
开关频率- 15250hz
采样窗口 时间- 400ns - 50MHz 时的 ADC 时钟
外部 RC - R = 1000 Ω、C = 100nF、位于每个 ADC 引脚
MCP6L04 -在每个 ADC 信号输入之前使用运算放大器缓冲器。
 
但是、SPRAAS1C TI 应用手册建议外部 RC 的值为100欧姆、33pf。  该值太低、无法滤除信号中的高频分量。
 
请建议在 我们的系统中使用合适的 RC 值来测量直至第13次谐波的50Hz 信号的精确读数。
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shripad、

    您可以尝试680e 和0.1uF。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shripad、

    确保设置合适的 ACQPS 值以确保采样保持时间。

    [引用 user="shripad wachasundar"]采样窗口 时间- 400ns - 50MHz 的 ADC 时钟[/引用]

    ADC 时钟不等于采样窗口时间。

    我建议您选择 R=750欧姆、C=0.1uF。

    最大采样率将为19KHz。

    当压降误差和电荷共享误差都为0.25LSB 时。

    计算公式为:

    截止频率将为2122Hz。

    希望它能为您提供帮助。

    此致、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Emma、

    我们使用的是 R=220Ohm 和 C = 0.1uF。 之所以选择这些 RC 值、是因为我们还需要采样13次谐波。

    通过使用此 RC 值,我们可以得到65kHz 的最大采样率。 (请验证我们的理解是否正确)   

    ADC 采样率= 15250、因为开关频率为15250。

    电网电压通过 ADC 采样、但有时 ADC 读取的随机值不是电网电压的预期值。

    由于该随机值、我们的控制会产生一些麻烦的跳闸。 因此、我们正在寻找如何消除电网电压的这种随机意外值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shripd、

    当您在 ADC 输入端使用大型外部电容器时、它可以为 ADC S+H 电容器提供所有电荷、因此您不必太担心 ADC S+H 持续时间是否足够长(接近最小值的值应该非常有效)。 上面等式中的"电荷共享误差"大约为(Ch/Cs)= 14.5pF/0.1uF = 0.6 LSB。

    但是、每个样本都会从外部电容器中抽取一些电荷、需要在下一个样本之前对其进行补充(因此存在采样率限制)。 上面的等式中也有您愿意承受的"运算误差"大小。

    如果您愿意接受0.6 LSB 的压降误差、那么上面的等式估计您可以以最快= 1/(220*0.1uF*ln (0.6/(0.6+0.6)))= 66kHz 的速度进行采样

    总体误差将约为1.2LSB (电荷共享误差和压降误差各为0.6LSB)。 这可能是可以的、但如果您想降低该值、则需要增加 Cs 和/或减少 Rs。

    ------------------

    您能否详细介绍一下您看到的杂散电压? 寄生电压与其他转换相差多远? 它是否对应于您正在采样的任何其他信号? 这种情况发生的频率如何?