This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:SciCommsGui.c

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/675477/tms320f28335-scicommsgui-c

器件型号:TMS320F28335

尊敬的先生:

您能否为我提供有关"SciCommsGui.c"中使用的协议的支持?

我正在进行 UPS 项目、需要监控和调整一些 PID 系数。

谢谢

Dinesh Dhiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以查看它

    e2e.ti.com/.../2428554

    这就是我所拥有的一切、我自己并不理解它。 我会将其转发给可能有更多信息的同事
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可能还建议参考以下主题:
    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/323334/1127678#1127678


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家

    我正试图根据 Manish 和 Brett 提供的文件和信息来理解协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish、感谢您的支持

    现在我正在使用 SOLARHV_DCAC 套件、我能够在 CCS 中的调试期间运行 GUI。 但当我以独立模式运行我的器件时

    该器件似乎工作正常、LD2闪烁@1秒。 但 GUI 无法通信、原因是什么以及如何在不进行调试的情况下运行 GUI。

    我在 dim100上使用 CC28035隔离卡。 调试器是 XDS100v2 (我认为)。