This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28379D:关于示例并面向初学者

Guru**** 2602335 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/675370/rtos-tms320f28379d-regarding-example-and-starting-for-beginners

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的先生:  

我正在使用上述处理器。 我 没有使用 RTOS 应用程序、但现在我必须使用 给定的处理器使用 TI RTOS 进行应用。  

我有我的定制板和控制卡扩展坞。 我已经浏览了资源探索 、找到了该处理器的一些快速入门示例、但 我找不到任何示例。

我对 RTOS 有一些了解、但我没有 使用 RTOS 处理任何项目。  

请建议我如何开始使用 TI RTOS 和处理器。

如果有一些在线课程、请 告诉我。

奥什托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ashutosh:

    您必须将 SYS/BIOS (TI RTOS 的内核)用于 C28x 内核。
    您可以在此处找到所有资源: processors.wiki.ti.com/.../Category:SYSBIOS

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ashutosh:

    正如 Gautam 所说的、你将需要安装 SYS/BIOS。 如果您已经安装了该软件、您应该能够在 CCS 中的 SYS/BIOS->2837xD Delfino 下的"Resource Explorer Classic "中找到示例。

    我们有一个 TI-RTOS 内核技术讲座、您可以查看以下内容:
    training.ti.com/ti-rtos-workshop-series

    我们还有一个 wiki 页面:
    processors.wiki.ti.com/.../BIOS_for_the_28x

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  

    我已经完成了 TI RTOS 的4个技术讲座。 但是、对于我在 TMS320F28379D 控制卡上具有 SYS/BIOS 的第一个最小项目、我需要更多的分步教程。  

    请提供一些链接、我可以从此处快速启动 TI RTOS 应用程序。 是的、现在我了解 TI RTOS / BIOS 的概念。 感谢您对此的支持。

    但是 、我仍然无法将其输入到我的控制卡中。  

    奥什托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够在 Resource Explorer 中找到 SYS/BIOS 示例? 使用其中一个示例作为起点是我创建新应用的最佳方法。

    如果您已经尝试过、您能给我更多详细介绍一下您在使用 controlCARD 时遇到了什么问题吗?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     实际上、我仍然无法找到 用于320F28379D 的 SYS/BIOS 示例。 我还会向您发送 Resource Explorer 的屏幕截图。  

    请告诉我 320F28379D 的 SYS/BIOS 示例在哪里。

    Amosh Bhshutatt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CCS 的"View"菜单下、您是否在"Resource Explorer"窗格下看到"Resource Explorer Classic"选项? 我相信"经典"格式是包含 SYS/BIOS 的格式。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,非常感谢你。