This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSDOCK28335:TMDSDOCK28335

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/676367/ccs-tmdsdock28335-tmdsdock28335

器件型号:TMDSDOCK28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们的目标是使用具有 CCSV7和 Matlab 2017b 的 DSPF28335的 ePWM 来控制单相转换器。

我们将从2个基本测试开始:1)仅向 ePWM 注入正弦信号。 开始时、输出信号未给出出席结果、高频开关在2或3小时后消失、如图1和2所示;

2) 2)使用包括 ePWM 在内的百分比生成控制信号(CMPA=7500、对应于50%占空比和开关频率 fs = 5kHz)进行测试。 即使在运行1天后、输出信号也保持恒定。 请参阅图3和4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1854.Frequency_5F00_Problem.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此文件随附在此处、其名称为回复1中的频率问题。 我在下载文件时遇到问题、我通过 reply1发送给您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    法杜尔

    您的帖子已转发至 MathWorks。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,法杜尔,

    MathWorks 技术支持 可以查看这一点、但他们需要您的模型的副本。  请联系他们、开一个 TT、并提供您的模型供他们审核。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    法杜尔

    我将关闭此帖子、因为 MathWorks 将直接提供支持。 感谢您使用 TI E2E。

    - Ken