This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28031:如何更改 UART/SCI Tx 驱动强度

Guru**** 2866760 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/704285/tms320f28031-how-to-change-uart-sci-tx-drive-strength

器件型号:TMS320F28031

我看到在 TMS320F28031上使用 GPIO29的 UART Tx 线路上出现了大量过冲和下冲。

是否有方法可以降低软件中的驱动强度?

如果不是、在硬件中执行此操作的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    可以对引脚进行的唯一"软件"调整是使用 GPAPUD 和 GPBPUD 寄存器启用或禁用内部 GPIO 上拉电阻器。 请参阅《TMS320F2803x Piccolo 系统控制和中断参考指南》- SPRUGL8:

    www.ti.com/lit/sprugl8

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ken。

    这很不幸。