This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] Sticky:在 LAUNCHXL-F28069M 上启用 XDS100 USB 串行端口

Guru**** 2930340 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/670519/faq-sticky-enable-xds100-usb-serial-port-on-launchxl-f28069m

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

某些 LAUNCHXL-F28069M 板上的 XDS100 USB 串行端口可能未正确配置。  这种情况的症状是 Windows 无法识别 USB 串行端口。  下面是在设备管理器中正确识别的 XDS100 USB 串行端口的快照:

如果 LAUNCHXL-F28069M 上的串行端口未被识别、则可以使用以下步骤对 XDS100 EEPROM 重新编程:

  1. 从  FTDI 下载 MPROG 3.5
  2. 提取并运行 MPROG
  3. 将 LaunchPad 连接到 PC
  4. Device >> Scan (设备>>扫描)以查找您的 XDS100
  5. Tools >> Read and Parse (工具>>读取和解析)以解码您的编程设置(仅当满足以下条件时继续)
    1. 产品描述包括 XDS100
    2. "Side B Driver"设置为"D2XX Direct"、而不是"Virtual COM Port"

  6. File >> Save As (用于备份)
  7. File >> Edit (文件>>编辑)  
  8. 将"Side B Driver"更新为"RS232 UART + Virtual COM Port"
  9. File >> Save As (您的选择)
  10. Device >> Erase
  11. Device >> Program
  12. 拔下 LaunchPad
  13. 插入 LaunchPad

执行上述步骤后、应在设备管理器中识别您的 USB 串行端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你发布这个 Tommy!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EEPROM 映像已针对未来的构建进行修复。