Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、 powerSUITE、 SFRA
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在 ILPFC C2000开发板上进行仿真、其中控制器是 F28035。 我的 CCS 是版本7。 开发板的用户手册提供了控制环路的增量构建说明、我在遵循其中一条说明时遇到了问题。 对于开环仿真、指令建议在观察窗口中添加一个变量'utyA'并改变它的值来改变占空比。 我能够将其添加到表达式选项卡中并查看其值、但无法将其添加到"变量"选项卡中。 变量选项卡为空、右键单击该选项卡时不存在"添加变量"选项。 我还注意到、我可以在表达式视图中单击"utyA"的值并输入新值、但它不会保持、并在按 Enter 键后返回初始值。 表达式选项卡仅用于在调试期间观察值、不用于设置变量值、但为什么可以首先在值列中单击并更改。 底线是、我希望在调试模式下即时更新占空比值、而不必更改代码中的值并重新编译。 用户手册使添加和更改"utyA"值听起来很简单、但并未详细说明如何执行该操作。 我们非常感谢您的任何帮助或建议。
弗兰克