This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:Uniflash 程序双核

Guru**** 2602945 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/674018/tms320f28335-uniflash-program-dual-core

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

 

大家好,我的主板中有两个 F28335,它们使用 JTAG 作为菊花链,附件是一个自构建的 CCXML 文件,在通过 Uniflash 导入配置文件后无法刷新,Uniflash 是否不支持此结构,或者我是否需要配置一些文件? 以及如何对双核 F28377d 的两个 CPU 进行编程e2e.ti.com/.../28335_2D00_2_2D00_xds200.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前我们不支持菊花链器件。 例如 仅支持一个连接。

    2.要刷写 F28377d 的两个内核、请创建与该器件的会话、您应该在 GUI 中看到这两个内核。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    Uniflash 将(以及何时会)支持"在一个板上具有一个外部 JTAG 连接器的两个 TMS320F28335 DSP。 它通过 JTAG 菊花链连接到两个 DSP。  "?

    谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不在路线图上、因此可能不会很快就出现。

    总体而言、该工具力求尽可能简单、专注于生产要求、这可能会带来一些限制。 这一问题是预料之中的,我们决定在没有菊花链支持的情况下继续下去。

    如果您对这一需求有强烈的感受、可以与 Andy Waterson 一起提出。

    在平均时间内、您必须为每个器件创建2个单独的 CCXML。