This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:LAUNCHXL-F28379D、DRV8305、Teknic 电机

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/704031/launchxl-f28379d-launchxl-f28379d-drv8305-teknic-motor

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

我有三个 LAUNCHXL-F28379D。

在三个中、我发现其中一个电路板中的失调电压修整寄存器值为0。

是否有可能看到偏移修整寄存器值为0? 它是修订版 C 处理器、我也找不到任何相关的勘误表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ananthkumar、您好!

    是的、0绝对是一个可能的修整。 所有4个 ADC 的修整是否为"0"? 是否填充了其他 ADC 修整、如 INL 修整? 是否填充了其他非 ADC 修整、如内部振荡器修整? Launchpad 中的器件"TMS"是用符号表示还是用"TMX"表示?