This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28065:X1和 X2被连接至外部晶振上的流耗

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/703201/tms320f28065-current-consumption-on-x1-and-x2-connected-to-external-crystal

器件型号:TMS320F28065

各位专家:

连接到外部晶体时、X1 (晶体振荡器输入)和 X2 (晶体振荡器输出)的电流消耗是否有数据?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uchikosi-San、
    假设您询问的是片上晶体振荡器消耗的电流。 没有直接的方法来测量此电流。 很遗憾我们没有这些数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haresh、
    那么、我们是否可以假设它大约为~uA?
    此致、
    Uchikoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在尝试从设计团队获取估计值。