Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
当我 执行以下操作时、当我运行代码而不是包含我指定的数据时、变量会被调零。
uint16 myVar[2]={1、2};//这是在 主例程之前声明为全局的主源文件中
在 源文件中、您是否可以在声明所在的行中不再设置全局变量、或者是否有某些项目设置允许您启用/禁用此变量? 我最近从 使用编译器6.4.6的 CCS 6.1.1迁移到使用编译器16.9.6的 CCS 7.4.0。 我启动了一个新项目、该项目从旧项目中大量拉出 、并注意到我无法再在与我声明的同一行中设置变量。