This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:http://www.ti.com/tool/TMDXIDDK379D#3

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, CONTROLSUITE, DESIGNDRIVE, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/703423/tmdxiddk379d-http-www-ti-com-tool-tmdxiddk379d-3

器件型号:TMDXIDDK379D
主题中讨论的其他器件: controlSUITEDESIGNDRIVESFRA

应用:为感应电机和 PMSM 电机开发高级控制算法。

据我所知、套件 TMDXIDDK379D 提供了完整的封装、用户只需在 code composer 中执行控制逻辑器件(这是我所能理解的)

在主题帖标题中、可以看到页面中列出的5种产品。 我想知道一些细节、以便决定购买什么。 谢谢。

 我也很高兴一些技术团队能通过我的电子邮件联系我:jeeva.cts@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeevanand、

    前2个产品是具有捆绑电机的 IDDK 和 IDDK。  用于开发随 controlSUITE 中 IDDK 电路板一起提供的项目的同一电机。  目前、我们的电机缺货、因此捆绑包不可用。  我建议  立即订购 TMDXIDDK379D、然后在返回库存时决定是否使用该电机。  您可以使用器件型号 VPMSMMTR 从 TI store 单独使用电机。  

    如果您尚未观看此电路板和 DesignDRIVE 解决  方案相关的培训视频、请访问:training.ti.com/c2000-designdrive、从第1部分开始。  这些问题可能会解答您当前的一些问题。

    我们的主要技术支持渠道是通过此 E2E 论坛。  请在此处搜索并发布技术支持的第一步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Fortman 先生、视频非常有用。

     我打算购买一些东西,让我的学生能够快速开始有关各种机器(如 IM、PMSM 等)的驱动控制方案的高端研究工作

    牢记这一点,您能不能建议使用任何其它 TI 电路板,还是可以根据上述要求选择此电路板? 我对 TI 电路板非常陌生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    教授、

    我的意见是、如果您想要一个提供选项的电路板来试验各种电流感应方案、电源拓扑、位置反馈接口以及工业通信和工业安全选项、这是 TI 唯一提供驱动器的电路板。  您可能能够找到其他支持其中一个灵活选项但不能全部组合在一起且无法支持"高压"电机的 EVM 或 TIDesigns。

    通过 C2000 controlSUITE 提供的软件支持将提供支持 PMSM 和 ACI 电机的分步构建。  我还建议查看快速电流环路软件解决方案(也在 controlSUITE 中)、该解决方案将展示如何在保持调制指数和出色相位裕度的同时、从我们的芯片中获得最高性能(电流环路控制 BW)。   

    在电流环路性能测量方面、我还建议使用最新 SFRA_FCL 软件版本支持的 LP379D-BPGAN-DYNO-BNDL、它包含测量开环和闭环频率响应的内置免费工具。  该捆绑包包含控制板、2个 GaN 逆变器板和2个电机、它们组合在一个动态状态配置中。  在我看来,这是一个相当好的交易,价格不到600美元。  不过、它不提供反馈、传感、高电压等选项。

    我希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Brian 的详细回答。 您建议的选项也非常好。 决定。

    此致
    Jeevanand S