This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376D:使用 C2Prog 进行 TMS28376D 串行编程

Guru**** 2894810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/703299/tms320f28376d-tms28376d-serial-programming-with-c2prog

器件型号:TMS320F28376D

大家好、

我在通过串行端口刷写时遇到了 C2Prog 和28376D 问题。

我使用了标准的偏置过程、结果是:

引导加载正常。
芯片识别正常。
设备解锁正常。
擦除闪存[ABCDEFG]正常
在编程阶段、C2prog 返回错误:Programming... 失败(写入错误:509 @8cbc4)

是否有人知道为什么会发生这种情况,或者我可以在哪里找到错误509的含义,或者遇到相同的问题?

我的评论和注释。

我们已经多次使用十六进制文件、使用了不同的28376D 芯片、这里的闪存更新进展顺利。

我们遇到错误的逻辑板之前已多次更新、没有任何问题。

当我们遇到错误时、该过程中的新内容 是运行 C2Prog 的 PC。 但是、由于之前的 C2Prog 阶段进展良好、该误差与 C2Prog 和 PC 设置无关、例如通信超时、闪存宽度。

此致、  

Ettore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ettore、

    请通过 info@codeskin.com 联系 CodeSkin。
    我通知了他们您遇到的错误。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vamsi、
    Codeskin 为我提供了快速支持、我们发现 C2Prog 版本号1.7r-b7519解决了这个问题。

    谢谢、此致、
    Ettore